This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8869C-Q1:上电序列、延时时间

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639210/lp8869c-q1-power-on-sequence-time-delay

器件型号: LP8869C-Q1

您好的团队、

关于软启动和升压启动上电序列、要求为 65ms + 50ms = 115ms。

Q1: 如果在上电序列期间 LED_EN 和 LED_PWM 启用之间的时间为 651ms、则对于 LP8869C 是否合适?

问题 2:如果 在断电序列期间 LED_PWM 禁用和 LED_EN 下降之间的时间为 206ms、则 LP8869C 是否合适?

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对他们来说没问题。 此外、在 EN 之后提供 PWM 并在 EN 之前禁用 PWM、这实际上是建议的做法。

    此致、

    Suchen Dong