请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP8869C-Q1
您好的团队、
关于软启动和升压启动上电序列、要求为 65ms + 50ms = 115ms。
Q1: 如果在上电序列期间 LED_EN 和 LED_PWM 启用之间的时间为 651ms、则对于 LP8869C 是否合适?
问题 2:如果 在断电序列期间 LED_PWM 禁用和 LED_EN 下降之间的时间为 206ms、则 LP8869C 是否合适?
BR、
Daniel