This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27541DRZV200 寿命数据问题

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633618/bq27542evm-bq27541drzv200-lifetime-data-issue

器件型号: BQ27542EVM

尊敬的 TI 专家:

  我以前有过关于这个问题的主题、但在这方面仍未得出结论、请参阅以下链接:

  BQ27542EVM:bq27541 V200 寿命问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 

  在对此进行进一步分析时、请查看并告知我们是否可以为 TI 支付一些成本? 我们可以将存在此问题的 IC 发送给您的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多少设备显示此问题? 电量监测计用于记录温度的功能如下:

    *打开热敏电阻(串联电阻)的偏置。
    *测量 TS 上的电压
    *使用线性化多项式将 NTC 的非线性响应转换为以 deci 开尔文为单位的温度(内部)
    *将其转换为 deg.C
    *记录寿命中的最小值/最大值

    由于–761.2°C 表示不可能出现负开尔文、因此数据转换和/或存储器存在缺陷(single-bit 翻转)。 这是不可能的。

    如果这是高 DPPM 问题、则可以选择 FA、但如果这是单个单元故障、则它可能在某个时刻受到损坏、并且全面分析似乎有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

     我们理解这似乎有问题、但我们的客户正在推动 TI 制定 FA–请告知执行 FA 的成本和提前期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少设备受到影响? DPPM 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 6495 个中发现 6 个、DPPM 约为 923。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是否都显示相同的–761.2°C 错误、或者故障模式是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的是、我手上的另一个样品是–897.7°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它们都具有极端负温度、或者是否有另一个故障特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有极端负温度、无其他故障特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 2 个 IC 在这种问题手头,你能提供报价和交货时间的根本原因分析.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 FA 的官方报价。 这通常通过当地的现场销售办事处进行、而不是通过 E2E 进行。  请联系上海 MM FAE 以启动 FA 流程。