器件型号: BQ27542EVM
尊敬的 TI 专家:
我以前有过关于这个问题的主题、但在这方面仍未得出结论、请参阅以下链接:
BQ27542EVM:bq27541 V200 寿命问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
在对此进行进一步分析时、请查看并告知我们是否可以为 TI 支付一些成本? 我们可以将存在此问题的 IC 发送给您的团队。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ27542EVM
尊敬的 TI 专家:
我以前有过关于这个问题的主题、但在这方面仍未得出结论、请参阅以下链接:
BQ27542EVM:bq27541 V200 寿命问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
在对此进行进一步分析时、请查看并告知我们是否可以为 TI 支付一些成本? 我们可以将存在此问题的 IC 发送给您的团队。
您有多少设备显示此问题? 电量监测计用于记录温度的功能如下:
*打开热敏电阻(串联电阻)的偏置。
*测量 TS 上的电压
*使用线性化多项式将 NTC 的非线性响应转换为以 deci 开尔文为单位的温度(内部)
*将其转换为 deg.C
*记录寿命中的最小值/最大值
由于–761.2°C 表示不可能出现负开尔文、因此数据转换和/或存储器存在缺陷(single-bit 翻转)。 这是不可能的。
如果这是高 DPPM 问题、则可以选择 FA、但如果这是单个单元故障、则它可能在某个时刻受到损坏、并且全面分析似乎有问题。