This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-HT:焊锡膏应用

Guru**** 2867880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637396/tps62110-ht-solder-paste-application

器件型号: TPS62110-HT

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

TPS62110-HT 数据表的第 25 页和第 26 页展示了焊盘图案和焊锡膏模板设计。

www.ti.com/.../tps62110-ht

鉴于焊锡膏喷射现在比使用焊锡膏模板更常见、您是否建议对焊盘图案设计进行任何修改?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    会检查并回复您!

    此致、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    一般而言, TPS62110-HT 数据表 (www.ti.com/.../tps62110-ht ) 第 25-26 页上的焊盘图案适用于焊锡膏喷射 (SPJ)。

    SPJ 允许更精细的存款控制;从数据表建议的锡膏量开始,并相应地优化您的 SPJ 流程。 工艺表征后、可以进行细微的焊盘图案调整、但通常不需要。

    此致、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    谢谢您回复我。

    是的、这似乎很有意义。  适合使用焊锡膏喷射、而不仅仅是使用焊料模板。

    但是、我确实有一个与这两种方法有关的问题。

    TPS62110-HT 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    关于数据表中的建议:

    器件上的散热焊盘可在 1.7mm 至 2.31mm x 1.75mm 至 2.46mm 之间变化。  因此、表面积可以在 2.98mm2 和 5.68mm2 之间变化。  但是、对于沉积的焊锡膏的建议和 PCB 焊盘的尺寸一样保持不变。

    ‘存在以下危险:对于 2.98mm2 的表面积、焊锡膏过多、并且器件在回流过程中会“浮动“。  如果表面积为 5.68mm2、则焊锡膏会过少、这会造成 PCB 和器件之间的连接问题吗?

    实际上、对于 0.1mm 和 0.127mm 模板厚度、孔径要么更大、要么是散热焊盘的最大尺寸。  在 PCB 焊盘的边缘沉积焊料似乎并不是一种好的做法:

    请您评论一下。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    会检查并回复您!

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    ON 散热焊盘尺寸变化和粘贴体积:

    实际上、器件上的散热焊盘(引脚 17)可能会因爬电距离要求而变化(如数据表注释 9 第 25 页中所述)。 PCB 焊盘图案和焊锡膏模版建议特意固定、以适应整个器件焊盘尺寸。 这是可以接受的原因:

    - PCB 导热焊盘(2.46mm× 2.31mm 阻焊层开孔)和模板孔径的大小保证了在所有焊盘尺寸变化的可靠焊点。
    -在回流过程中,焊料会使器件自动居中。 即使在较小的器件焊盘尺寸(~2.98 mm²)下,沉积的焊料量也会进行校准,以在不导致器件悬空的情况下形成正确的接头 — 阻焊层边界和表面张力有效地限制了焊锡膏。
    -在~器件焊盘尺寸 ( mm² 5.68 μ m ) 时,沉积的焊锡膏足以实现可靠的热连接和电气连接。 PowerPAD 设计专门用于处理此范围。

    在开口等于或大于散热焊盘(0.1mm 和 0.125mm 模板)时:

    这是精心设计的折衷方案。 较薄的模板按体积沉积的焊锡膏更少(Z 高度更小)、因此孔径面积会更大、以补偿和保持正确的总焊锡膏量。 目标是在整个模板厚度范围内使焊料量保持一致、而不是固定的孔径尺寸。 主要建议使用孔径为 2.46 × 2.31mm 的*0.125mm 模板、并针对此封装进行了充分验证。

    对于略微超出 PCB 焊盘边缘的焊锡膏:在回流过程中、焊盘周围的阻焊层可防止桥接、而表面张力会将熔融的焊料拉回外露金属焊盘上。

    建议:
    -使用 0.125mm 或 0.15mm 模板,以获得传统模板印刷或 SPJ 的最佳效果。
    -对于 SPJ,从数据表推荐的锡膏量等效开始,并在过程表征过程中进行微调。
    -     有关详细的 PowerPAD 焊接指南、请参阅 TI 应用手册 PowerPADTm 热增强型封装(修订版 H)和 PowerPAD (TM) 速成(修订版 B)。

    此致、

    Usha。