This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:降压模式电池充电器选择

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638913/bq25820-buck-mode-battery-charger-selection

器件型号: BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQ24630BQ24617

您好团队

 

以下是我在客户端针对电池充电器要求的规格。

您能帮我推荐吗?

 

交流适配器电压= 12V ~ 19V(总功率为 250W)

电池电芯配置:2S 或 3S(客户侧承诺它将低于输入电压,因此我们只需要找到降压充电器)

最大充电器电压:待定

最大充电电流:待定

 

BRS

 

Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议查看我们的器件目录:https://www.ti.com/product-category/battery-management-ics/battery-charger-ics/products.html

    没有足够的信息来建议合适的充电器。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    这是 RFQ 项目。 因此某些规格现在尚未确认。

    您在此处需要哪些信息?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    所需信息:

    • 最大充电电流
    • 最大电池电压(如果是 3 芯串联、最大电池电压为 12.6V、如果适配器为 12V、则需要降压/升压)
    • 是否存在系统负载?
    • 它们需要主机控制还是独立?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    感谢您列出这些问题。

    • 最大充电电流:3A
    • 最大电池电压:我们可以确保其降压拓扑。 您能帮助我推荐任何降压充电器吗?
    • 是否存在系统负载? :90 瓦
    • 它们需要主机控制还是独立? 独立、BTW 我是否可以知道独立和受控之间有什么不同?  

    顺便说一下、它们的输入功率现在不会是 250W、电池将是 LFP(磷酸锂)。 还知道 LFP 和锂离子充电器之间有什么区别吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    您认为 BQ24630 在这里是否正常?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ]您认为 BQ24630 在这里是否正常?

    这是可行的。

    他们需要主机控制还是独立? 独立、BTW 我是否可以知道独立和受控之间有什么不同?  [/报价]

    主机控制的 MCU 设置所有充电功能(充电电流,充电电压等)

    使用外部电阻器设置独立值。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    感谢您的更新。

    还有一些问题需要咨询您。

    1.锂聚合物和 LFP 充电器有何不同之处

    我们建议使用 BQ24617 锂聚合物

    和用于 LFP 的 BQ24630

      

    2.这是因为 FB 电压吗?

    BQ24630:1.8V

    BQ24617:2.1V(不支持单电芯 LFP?)

    如果是这样、3 节电芯或 4 节电芯、LFP 都可以支持 BQ24630 和 BQ24617。

    客户将更喜欢使用 BQ24617、因为前者的 Fsw (600kHz) 较高、因此可以选择较低的压降(更常见)

    如果处于 BQ24630、 他们将需要更高的电感器 (300kHz)。 您能推荐更高的 Fsw 充电器吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    [引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638913/bq25820-buck-mode-battery-charger-selection/6321151

    1.锂聚合物和 LFP 充电器有何不同之处

    我们建议使用 BQ24617 锂聚合物

    [/报价]

    e2e.ti.com/.../3060.bq24610-vs-bq24630.pdf

    [引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638913/bq25820-buck-mode-battery-charger-selection/6321151

    如果是这样、3 节电芯或 4 节电芯、LFP 都可以支持 BQ24630 和 BQ24617。

    客户将更喜欢使用 BQ24617、因为前者的 Fsw (600kHz) 较高、因此可以选择较低的压降(更常见)

    [/报价]

    可以将 BQ24617 与  LFP 电池搭配使用。

    此致、

    基督教