Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM337, LM337-N
部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: LM337、 LM337-N
您好:
附件是一款使用 LM337 的 PSPICE 设计;在此配置中、该元件无法正常工作。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM337, LM337-N
部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: LM337、 LM337-N
您好:
附件是一款使用 LM337 的 PSPICE 设计;在此配置中、该元件无法正常工作。

您好 Druilhe
您是否也可以提供 LM337 .lib 文件? 这似乎可能是第三方型号、因为我们没有 LM337 型号。
如果在 VALIMH 连接到 GND 的情况下仿真按预期工作、但在 VREFGH 悬空至+15V 时不能运行、则 LM337 模型可能会假定其输入电压始终低于 0V。 我使用我们已发布的 LM337-N 模型测试了此设计、该模型确实会表现出这种行为。 将 V3 设置为正输出电压会阻止模型按预期工作、而将其设置为负电压则有效。
此致、
Alex Davis