This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM337

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM337, LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637791/pspice-for-ti-lm337

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: LM337LM337-N

您好:

附件是一款使用 LM337 的 PSPICE 设计;在此配置中、该元件无法正常工作。

image.png

感谢您访问 help.MES40.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Druilhe

    您是否也可以提供 LM337 .lib 文件? 这似乎可能是第三方型号、因为我们没有 LM337 型号。

    如果在 VALIMH 连接到 GND 的情况下仿真按预期工作、但在 VREFGH 悬空至+15V 时不能运行、则 LM337 模型可能会假定其输入电压始终低于 0V。  我使用我们已发布的 LM337-N 模型测试了此设计、该模型确实会表现出这种行为。 将 V3 设置为正输出电压会阻止模型按预期工作、而将其设置为负电压则有效。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    请找到随附的 LM337.lib 文件。
    在这些条件下、是否可以在仿真模式下运行?

    此致

    YDe2e.ti.com/.../LM337.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvan:

    LM337-N 型号看起来曾重复用于 LM337 — 您连接的模型文件与 LM337 完全匹配。  

    遗憾的是、该模型使用较旧的模型架构 、不支持在~–1.2V 至–40V 范围之外的输入电压下运行。

    我们计划在未来的模型更新中解决这一限制、但目前无法提供这项工作的预计时间表。  

    此致、

    Alex Davis