Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25751
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25810、
您好、
我设计了 TP25810 以便通过 USB C 接口连接到主机(手机)、因此我们希望在数据传输时进行充电。
我明确表示 TPS25810 无法提供我想要的结果、并获得了为我的应用推荐的 TPS25751。
下面是主题:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635344/tps25810-usb-connected-phone-as-a-host-upstream-while-charging-it
我能否在审查实施情况方面获得帮助?
对于我们所追求的解决方案来说、IC 似乎是一个大材小用、需要添加 EEPROM、而无需使用任何其他额外功能。 我们只想这样做 向我们的主机提供 5V 3A 输出 。
由于 TPS25751S 封装较小、因此我选择了该器件。
问题 1:
不使用 VSYS、GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 时如何处理?
保持悬空? 至 GND? 上拉?
问题 2:
ADCIN1/2、下拉至 GND 以实现安全模式。 因为我们需要刷写它。
问题 3:
PPV5V 上的去耦电容最小值 120uF、这是硬性要求吗? 或者、10 μ F 是需要的吗? (我们空间紧张)
我一直在寻找 tps2x7xx_schematic_checklist_v1.0.zip 作为参考:)
主要需要注意的是:U6、U12、J3
任何其他见解都很棒!
非常感谢!
此致、
Cora.