This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61381-Q1:您可以帮助查看 sch 吗? 谢谢。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638742/tps61381-q1-could-you-pls-help-review-the-sch-thanks

器件型号: TPS61381-Q1

亲爱的

 客户计划串联使用 4 节镍氢电池、总容量为 1200mA H。客户听说参考设计存在一些问题、实际使用时需要调整参数。 请帮助查看原理图、了解需要调整哪些参数? 谢谢!

 

TPS61381QR sch.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    该器件需要一个单独的 AGND 用于信号网。 请让客户看到 EVM 原理图作为参考。

    并请分享电容器 CE1 的 ESR、我需要检查补偿值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shipeng、

      电容器的 ESR 为 27m Ω。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    补偿值正常。