Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
器件型号: UCC21520
Im 对栅极驱动器不是很熟悉、因此我只想由专家来运行它。 我正在设计一个驱动 250 Vdc 电机~ 3 安培的板、它操作阀门电机具有一个公共负极线和两条正极线、一条用于正向、另一条用于反向。 它在非常慢的 PWM 信号 (0.1Hz) 上运行。 因此、需要使用两个由 microP 驱动的高侧开关。 我找到了 UCC21520A、它对我来说很合适、我可以直接从 microP 驱动、它内置了很好的死区时间特性、因此输出不会重叠。 我有一些 STB33N60DM2 FET 已就绪。 排卸装置将连接到+250、每个电源将连接到电机的正向或反向。 我计划 为每个 FET 使用两个 1 瓦 12 伏隔离式直流/直流转换器。 我认为 1 瓦应该足够、但如果我错了、请纠正我。 从 ChatGpt 我得到了以下建议:
Ron = 10 欧姆
ROFF = 4.7 Ω
栅源电阻 10 K 欧姆
在每个电源 100nF + 1uF 陶瓷电容器处去耦。
ROFF 串联二极管= 1N4148
正如我提到的、这是第一个使用过其中一个栅极驱动器的 Ive、希望确保我走在正确的轨道上。 提前感谢。