This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:使用 UCC21520

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638541/ucc21520-use-of-ucc21520

器件型号: UCC21520

Im 对栅极驱动器不是很熟悉、因此我只想由专家来运行它。 我正在设计一个驱动 250 Vdc 电机~ 3 安培的板、它操作阀门电机具有一个公共负极线和两条正极线、一条用于正向、另一条用于反向。 它在非常慢的 PWM 信号 (0.1Hz) 上运行。 因此、需要使用两个由 microP 驱动的高侧开关。  我找到了 UCC21520A、它对我来说很合适、我可以直接从 microP 驱动、它内置了很好的死区时间特性、因此输出不会重叠。 我有一些 STB33N60DM2 FET 已就绪。 排卸装置将连接到+250、每个电源将连接到电机的正向或反向。 我计划 为每个 FET 使用两个 1 瓦 12 伏隔离式直流/直流转换器。 我认为 1 瓦应该足够、但如果我错了、请纠正我。 从 ChatGpt 我得到了以下建议:

Ron = 10 欧姆

ROFF = 4.7 Ω

栅源电阻 10 K 欧姆

在每个电源 100nF + 1uF 陶瓷电容器处去耦。

ROFF 串联二极管= 1N4148

正如我提到的、这是第一个使用过其中一个栅极驱动器的 Ive、希望确保我走在正确的轨道上。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    到目前为止、您提供的价值似乎是合理的。  如果您觉得这听起来很有趣、请随时使用我们在 UCC21520 产品页面上的 PSpice 模型来对该器件进行仿真! 在进一步进行系统设计时、如果您对该器件有任何其他问题、也可以随时跟进。

    此致、

    Will