This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053RHBR:

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65219, TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626510/tps65220-tps6522053rhbr

器件型号: TPS65220
主题中讨论的其他器件: AM6442TPS65219TPS65224-Q1

尊敬的 TI 团队:

在我们的设计中、我们使用 TPS6522053RHBR 为 AM6442 IC 供电。

我们计划使用 DDR4 存储器。 能否请您确认、如果我们使用 DDR4、是否可以使用同一 PMIC 器件。 此外、您还能分享采用 DDR4 强化的 AM6442 的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:   

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    TPS6522053RHBR 旨在用于 LPDDR4、 不会  3.3V 输入。
    因此、降压稳压器 3 (VDDQ) 的电压电平与 DDR4 要求不匹配、  

    对于 DDR4、我建议改用 TPS6521903:

    请注意、与 65220 相比、65219 器件的温度范围更低且功能更有限:

    以下应用手册第 4.3 节中显示了 TPS6521903 + AM64x 连接: https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAFE9

    请告诉我 您的用例中是否需要工作温度、我们可以看看另一种方法。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TPS6522053RHBR 和 TPS6521903RHBR 的封装尺寸和引脚对引脚兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    是的、TPS6522053RHBR 和 TPS6521903RHBR 的封装尺寸和引脚对引脚兼容。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否也可以将相同的 PMIC TPS6521903RHBR 用于 AM234x 处理器? 我们的设计支持 AM6442 和 AM234x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    TPS6521903RHBR 不适用于 AM234x 的用例。

    与 AM64x 和 AM243x 交叉兼容的 PMIC 为 TPS65219 04. RHBR、TPS65219 07 RHBR 或 TPS65219 08 RHBR。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册中的比较: https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAFK3

    如果您对这些型号有任何其他疑问、敬请告知。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的设计必须支持 AM6442 和 AM243x 处理器、同时提供 DDR4 存储器兼容性。 此外、我们还需要一个提供功能安全特性的 PMIC。 您能推荐满足所有这些要求的 PMIC 解决方案吗?
    对于  AM6442 和 AM243x 处理器、我们是否可以使用具有以下实现的 PMIC TPS6522053(支持功能安全)来支持 DDR4?
    TPS65224-Q1(具有功能安全支持)和 TPS6522053 之间有何区别 ? 我们是否可以将 TPS65224-Q1 PMIC 用于  具有 DDR4 的 AM6442 和 AM243x 处理器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    请注意、TPS6522053 仅提供功能安全型、本身不符合功能安全标准。
    这意味着它需要外部监控器。  

    TPS65224-Q1 功能安全合规型 PMIC。
    问题由单独的团队处理、因此让我 跟 功能安全 工程师一起评论如何将 TPS65224-Q1 与 AM64x 和 AM243x 配合使用。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能回答以下问题

    我们是否可以 针对  AM6442 和 AM243x 处理器使用具有以下实现的 PMIC TPS6522053 来支持 DDR4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    为延迟道歉、  

    是的、此实现看起来可以满足 DDR4 要求。  

    此致、  
    Sarah