请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS53659
大家好、我们是一家编程器制造商、致力于开发适合 TI 定制器件型号 SN1701022RSBR 的编程解决方案。 最近,我们的客户端在编程某个文件时遇到了写入错误。 我们发现地址是 20h、客户打算编写数据、我们有几个问题需要您的帮助。
该手册指出 20h 是只读寄存器、但客户端提供的编程文件涉及对该位的操作、并且可以使用其他编程器编写。 您能否澄清一下该位通常可以写入吗? 根据手册、该命令看起来是可写的、但不建议修改默认值。
如果我们的客户坚持将他们的数据写入 20h、我们应该如何继续? 是否存在其他风险?
请帮助我们回复。 感谢您的支持!