This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:查询 SN1701022RSBR 芯片

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639033/tps53659-inquiry-about-sn1701022rsbr-chip

器件型号: TPS53659

大家好、我们是一家编程器制造商、致力于开发适合 TI 定制器件型号 SN1701022RSBR 的编程解决方案。 最近,我们的客户端在编程某个文件时遇到了写入错误。 我们发现地址是 20h、客户打算编写数据、我们有几个问题需要您的帮助。  

该手册指出 20h 是只读寄存器、但客户端提供的编程文件涉及对该位的操作、并且可以使用其他编程器编写。 您能否澄清一下该位通常可以写入吗? 根据手册、该命令看起来是可写的、但不建议修改默认值。

如果我们的客户坚持将他们的数据写入 20h、我们应该如何继续? 是否存在其他风险?  

请帮助我们回复。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mengyuan、  

    寄存器 20h 是只读的、正确、但通过改变寄存器 DDh 中的位 5 至 7 来进行更改。 我向您发送了一封电子邮件、其中随附了该系列控制器的技术参考手册以供您了解详情。  

    此致、
    Nick Z