Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
器件型号: BQ25750
尊敬的支持团队:
我目前正在使用 BQ25750、面临与电源路径开关和内部稳压器行为相关的问题。 我总结了以下意见:
1) 电源路径切换问题
我观察到、根据 VAC 和 VBAT 的相对电压、电源路径开关的行为有所不同:
案例 1(VBAT > VAC–正常工作)
-
VAC = 12.1V
-
VBAT = 12.2V
-
ACDRV≈12V
-
BATDRV≈10V
在这种情况下、适配器和电池之间的切换工作正常。
但 ACDRV 电压会降低。
用例 2 (VAC > VBAT)
-
VAC = 12V
-
VBAT = 0V
-
ACDRV≈22V
-
BATDRV≈0V
当不存在 VBAT 时、ACDRV 上的电压会正常产生。
单独设置 BATDRV 和 ACDRV、从而产生良好的输出。
用例 3(VAC > VBAT–开关不当)
-
VAC = 12.1V
-
VBAT = 12.2V
-
ACDRV≈13V
-
BATDRV≈10V
当 VAC 高于 VBAT 时、电源路径开关无法正常工作。
其他意见:
-
当我断开并重新连接负载时、在短时间内开关工作正常、但之后问题会重复。
-
在负载条件(风扇)下、BATDRV 和 ACDRV 信号不按预期运行并看起来不稳定。
2) REGN 不产生输出
-
当施加 VAC 并且处于有效 ACUV/ACOV 工作范围内时:
-
不存在 REGN 输出
-
充电未启用
-
这种行为出乎意料、因为该器件应启用内部调节并允许在有效输入条件下进行充电。
感谢您的支持。
此致、
Pramukh Asish.S,
D&D 工程师、
Imeds Global Pvt