This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 在独立模式下的电源路径开关和 REGN 行为问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635163/bq25750-issue-with-power-path-switching-and-regn-behavior-in-bq25750-in-standalone-mode

器件型号: BQ25750

尊敬的支持团队:

我目前正在使用 BQ25750、面临与电源路径开关和内部稳压器行为相关的问题。 我总结了以下意见:

1) 电源路径切换问题

我观察到、根据 VAC 和 VBAT 的相对电压、电源路径开关的行为有所不同:

案例 1(VBAT > VAC–正常工作)

  • VAC = 12.1V

  • VBAT = 12.2V

  • ACDRV≈12V

  • BATDRV≈10V

在这种情况下、适配器和电池之间的切换工作正常。

但 ACDRV 电压会降低。

用例 2 (VAC > VBAT)

  • VAC = 12V

  • VBAT = 0V

  • ACDRV≈22V

  • BATDRV≈0V

当不存在 VBAT 时、ACDRV 上的电压会正常产生。
单独设置 BATDRV 和 ACDRV、从而产生良好的输出。

用例 3(VAC > VBAT–开关不当)

  • VAC = 12.1V

  • VBAT = 12.2V

  • ACDRV≈13V

  • BATDRV≈10V

当 VAC 高于 VBAT 时、电源路径开关无法正常工作。

其他意见:

  • 当我断开并重新连接负载时、在短时间内开关工作正常、但之后问题会重复。

  • 在负载条件(风扇)下、BATDRV 和 ACDRV 信号不按预期运行并看起来不稳定。

2) REGN 不产生输出

  • 当施加 VAC 并且处于有效 ACUV/ACOV 工作范围内时:

    • 不存在 REGN 输出

    • 充电未启用

这种行为出乎意料、因为该器件应启用内部调节并允许在有效输入条件下进行充电。

 

感谢您的支持。

 

此致、

Pramukh Asish.S,

D&D 工程师、

Imeds Global Pvt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    感谢您的研究。 我有几个问题可以帮助进行调试:

    1. 电源路径切换问题
      1. 电池侧的负载类型是什么? 您使用的是直流电源还是真实的电池?
      2. 执行这些测试时是否禁用或启用了充电?
      3. 激活时 ACDRV 应比 VAC 高大约 10V。
      4. 我们 在电源路径切换方面提供 了常见问题解答、可能会有所帮助。
      5. 对于案例 1、您是否可以发送状态和标志寄存器?
      6. 风扇消耗多大的电流? 这是直流信号吗? 风扇负载电流是否有噪音?

    2. REGN 不产生输出
      1. 在这种情况下、您能否读取 IC 的寄存器并将其发送给我?
      2. 您是否看到 PG、STAT1 或 STAT2 引脚下拉?
      3. 您能给我发送您的原理图吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    请在下面找到与您的问题对应的详细信息:

    1.A.负载和电池设置:
    我们使用风扇作为负载(大约 0.2–0.3A)。
    在电池方面、我们使用真实电池和直流电源进行了测试、两者都表现出类似的行为。

    b.充电模式:
    在这些测试期间、充电功能未激活。 此器件在独立模式下运行。

    C. VAC 和 BAT 行为:
    正如预期的那样、当 VAC 处于活动状态时、该电压高于 10V。 然而、我们观察到:

    • 在未连接电池的情况下、ACDRV 会上升至大约 22V

    • 连接电池后、ACDRV 降至约 12V

    d.设计检查:
    我们查看了常见问题解答、并确保满足所有上述条件。

    E. I²C 来文:
    目前、我们正在独立模式下运行、尚未实现 μ I²C 通信。

    2. A. I²C 状态:
    在此阶段、我们没有使用 I²C Ω。

    b. PG 引脚行为:
    可以观察到 PG 引脚在波动期间变为高电平。 具体来说:

    • 当存在 VAC 并且同时连接电池时、

    • ACDRV 电压在大约 1 秒延迟后降低、

    • 在此延迟期间、PG 引脚变为高电平。

    C.原理图共享:
    我将通过电子邮件与您分享原理图。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。 您可以通过我的邮件与我联系。

    请告诉我您对上述观察结果的想法、如果您有任何具体的检查或测量建议、请告知我。

    感谢您的支持。

    此致、
    Pramukh Asish. S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于寄存器数据:

    检查的状态  REGN  及其相应的寄存器。
    1. a) 在以下情况下所述寄存器的状态  空载  连接到 BQ25750 板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    我已经向您发送了一封电子邮件、要求提供原理图。 我已从您的帖子中删除您的电子邮件、以防止互联网陌生人向您发送电子邮件。

    [报价 userid=“694170" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635163/bq25750-issue-with-power-path-switching-and-regn-behavior-in-bq25750-in-standalone-mode/6304647

    正如预期的那样、当 VAC 处于活动状态时、该电压高于 10V。 然而、我们观察到:

    • 在未连接电池的情况下、ACDRV 会上升至大约 22V

    • 连接电池后、ACDRV 降至约 12V

    [/报价]

    发生这种情况时、您能否测量 ACUV 或 ACOV?

    我还有几个问题可以帮助调试此行为:

    • 您是否可以使用示波器来检查 VAC 信号是否在振荡? 您能否在情况 1、2 和 3 中检查 VAC 信号?
    • 您能否检查 ACUV 和 ACOV 上的电压?
    • 如果您使用 CR 负载或 CC 负载而非风扇、测试是否有任何变化?

    此致、
    Ethan Gallowat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我已将 ACUV 引脚直接连接到 VAC 线路、并将 ACOV 引脚接地、因为我们在设计中未使用 OVP 或 UVP 保护。 因此、ACUV 引脚上的电压约为 12V、ACOV 引脚电压为 0V

    此外、我们已验证 VAC 电压稳定、在观察到的测试用例中不会出现振荡。

    请告诉我此配置是否会导致任何问题。

    此致、
    Pramukh Asish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    ACUV 连接到 VAC 且 ACOV 连接到 GND 应该没有问题。 我现在要将该线程标记为已解决。

    我对您的原理图有一些建议:

    • 确保平衡电流检测电阻上的电容器。 有关这方面的更多信息、请参阅常见问题解答。
    • 我建议将 ACDRV 和 BATDRV 栅极电阻器设置为 0Ω。
    • 我建议将所有栅极驱动电阻设置为 0Ω 以进行初始测试。
    • 我认为 AON66920 FET 具有比您需要的更高的 VDS 电压。 您或许能够使用 AONS66614 等 FET 来提高效率。
    • BTST 二极管需要为肖特基二极管。
    • 当 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器大于 5kΩ 时、我们建议安装一个与这些电阻器并联的 RC 滤波器。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    您能否帮助我们为 ICHG 和 ILIM_HIZ 引脚确定合适的电阻器值?

    我们的系统要求如下:

    -总可用电流: 15 A

    -负载电流: 6 A

    -蓄电池充电电流:约 5 A

    根据该应用、我们希望为 ICHG(充电电流设置)和 ILIM_HIZ(输入电流限制)选择合适的电阻值。

    请建议此配置的建议值或计算方法。

    此致、

    Pramukh Asish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    您是否可以使用 BQ2575X 设计计算器 来帮助查找 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器值?

    对于您的系统负载电流、请记住、BQ25750 的电源路径在从 VAC 切换到 VBAT 的电源路径期间具有 8A 限制。 在这里使用自动反转模式可能会更容易。 我们提供了 常见问题解答、详细了解电源路径切换、仅供参考。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我们现在将在进行必要的校正后获得 REGN(调整了 F_SYNC 电阻器和 REGN 电容器值)。

    我们目前正在尝试观察锂离子电池的充电阶段。 我们的电池配置是 3S3P、每节电池的最大电压为 4.2V、标称电压为 3.6V。

    我们在 F_SYNC 引脚上放置了一个 100kΩ 电阻器、产生大约 315kHz 的开关频率。 我们还观察到 Q5、Q6 和 Q8 MOSFET 的栅极信号产生频率相同的信号、但栅极信号波形彼此不同且占空比不断变化。

    但是、电池仍无法充电。

    那么、要观察到充电、我们需要重新考虑哪些因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    我以前见过类似的行为。 您能否检查开关 FET 和电感器是否正确焊接到电路板上?

    我们在 F_SYNC 引脚处放置了一个 100kΩ 电阻器、从而使开关频率约为 315kHz。 我们还观察到 Q5、Q6 和 Q8 MOSFET 的栅极信号产生相同频率的信号、但栅极信号波形彼此不同、占空比也发生变化。[/报价]

    您能给我发送一个波形捕获图吗?

    但是、电池仍无法充电。

    您可以在此处向我发送 BQ25750 的寄存器吗? STAT 引脚指示什么?

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    是的、电感器和开关 FET 焊接正确。

    为了便于您参考、我附上了我们在每个门观察到的波形。

    e2e.ti.com/.../gate-signal-on-mosfets.docx

    关于寄存器数据、大多数值保持在其默认(复位)状态。 唯一的变化值如下(我们使用 RPS 作为电池源电压、我们没有观察到其上的电压变化;尽管 I2C 数据会发生变化,但电池在连接到实际电池时不会充电):

    充电器状态 1 寄存器:

    1. 0x09:当电池电压低于 3.3V 时
    2. 0x0A:当电池电压低于 8.3V 时
    3. 0x0B:当电池电压介于大约 9V 和 12V 之间时。

    对于高于此范围的电压、寄存器显示 0x00。

    这是我们根据您的输入观察到的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramukh、

    感谢您对此有耐心。 我通过电子邮件回复您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    谢谢您、我们将进行必要的更改并与您联系。

    此致、  

    Pramukh Asish.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您。 如果您想让我在完成后查看原理图、敬请告知。

    我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请创建新的 E2E 主题。