This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232 - BAT 引脚上是否无电容器运行?

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639498/bq24232-bq24232---operating-without-capacitor-on-bat-pins

部件号: BQ24232

我目前正在使用 BQ24232 来帮助客户实现已知良好的设计。  然而、最近一批组装出来的电路板在 BAT 和 VSS 之间连接了有缺陷/损坏的 4.7uF 电容器。  

虽然我认为正确的解决方案是对 4.7 μ F 电容器进行全面的返修、但客户已经做了一些非正式的测试、并认为可以完全移除该电容器。  由于产品出厂时始终安装电池、因此我可以看到电容器可能是冗余的论点、因为器件具有相当低的稳定功耗。

乍一看、似乎更关键的是、当电池断开连接时、并可能为稳压器提供一个低阻抗电容、以进行电压调节和测试电池存在检测脉冲。  然而,这些只是猜测在我的部分。

我想了解如何使用电容器、以及移除与电池并联的电容器时可能存在的任何问题。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    如果未遵循 BAT 电容器的数据表要求、我们无法保证其性能。

    你也许能够摆脱它,但我不会推荐它。

    主要原因是 BAT 电容器非常靠近 IC、因此它可以在瞬态期间提供快速电流、并保持充电器的控制环路稳定。 电池具有很大的电容、但它们也具有内部电阻、并且由于电池连接器和 PCB 布线、电池端子和 IC 的 BAT 引脚之间存在额外的电阻和电感。 这些寄生效应会限制电池对瞬态的响应速度。 此后、充电器的控制环路期望 BAT 电容器具有稳定性。 BAT 电容器也有助于旁路噪声。

    如前所述、电池检测还需要 BAT 电容器。 即使应用中无法从电路板上移除电芯、如果电池包上使用了电池保护器 IC、则在电芯深度放电时会使用电池检测功能来闭合可能开路的保护器 FET。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  保护 FET 断开连接是我没有考虑的一个方面。  非常感谢您的详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    没问题! 如果有任何其他问题、请随时再次联系。

    此致、

    Alec