Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
部件号: BQ24232
我目前正在使用 BQ24232 来帮助客户实现已知良好的设计。 然而、最近一批组装出来的电路板在 BAT 和 VSS 之间连接了有缺陷/损坏的 4.7uF 电容器。
虽然我认为正确的解决方案是对 4.7 μ F 电容器进行全面的返修、但客户已经做了一些非正式的测试、并认为可以完全移除该电容器。 由于产品出厂时始终安装电池、因此我可以看到电容器可能是冗余的论点、因为器件具有相当低的稳定功耗。
乍一看、似乎更关键的是、当电池断开连接时、并可能为稳压器提供一个低阻抗电容、以进行电压调节和测试电池存在检测脉冲。 然而,这些只是猜测在我的部分。
我想了解如何使用电容器、以及移除与电池并联的电容器时可能存在的任何问题。
谢谢你。