This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AIDR 发现高故障、请求了 PCN 更新问题函数

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1636615/uln2003ai-uln2003aidr-found-high-failure-requested-pcn-update-concern-function

器件型号: ULN2003AI

ULN2003AIDR 发现高故障、请求了 PCN 更新问题函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    PCN 之后的单元具有更高的 RthJA 热阻、这降低了器件在给定环境温度下的最大功率耗散。 这会降低每个占空比下每个通道的最大集电极电流、如数据表中的图 5-4 所示。

    您能否发送 ULN2003AI 的工作电流和环境温度?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户发现 各种短路。 请告知标记的含义。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障模式是器件内会发生各种短路、元件顶部通常会有一个通孔穿过其外壳、如下所示。

    能否告知标记的含义  

    • 56AK94M
    • 48A144M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    两个顶部标识均表示 PCN 之后的器件。

    您能否发送 ULN2003AI 的工作电流和环境温度?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28.5mA 在 91°C 处使用的最大总电流。  我没有明确说明如何降低从 70°C 到最坏情况 91°C 的集电极电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    使用了多少个通道?

    该器件是按通道灌入 28.5mA、还是在所有通道组合在一起?

    此外、您的系统中、任何输出 C 引脚或 COM 引脚是否可以高于 50V?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 7 个通道中的 5 个、但在任何给定的时间仅使用 4 个通道。

    会在所有通道组合在一起时灌入 28.5mA。

    没有输出 C 引脚或 COM 可以高于 50V;我们在最坏情况下测得的最大值为 17.8V。

    自 2008 年以来、我们在该产品中使用了与今天相同的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将故障部件退回给您进行深入调查? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    感谢您的答复。

    我还有两个问题:

    -任何引脚电压在系统期间的任何时间都比 E (GND) 低 0.3V 吗?

    -您的系统中是否有任何浪涌电流?

    如果您怀疑这是器件缺陷或质量问题、请按照 TI.com 上的客户产品故障分析表进行操作。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议 PCN 之后的生产日期代码开始。