This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:设计优化

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639255/lm5158-q1-design-optimization

器件型号: LM5158-Q1

您好的团队、

其电流设计中显示的峰值电流限制裕度为 NG。  我更改了补偿电路、但仍将 NG 显示为随附的 Excel 文件。 有没有办法加以改进? 还是仍使用这种设计? image.png

LM5157-58_xlsx.for_xV1_0_0 Boost_Converter_Design_(004) Excel_Quickstart_Calculator_的副本

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我明天会回来的。

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    根据升压比和输出电流、峰值电感器电流(约为 3.37A)高于 器件 3.26A 的峰值电流限值。 因此、计算器以负为单位显示裕度。

    就需要降低 输出电流。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成后、我们将等待新器件采样。