请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMR60420-Q1
您好的团队、
它是否可以通过改变 FB 分压电阻来支持动态输出电压漂移?
例如、Vin = 20V、使用 8 Ω 恒定负载和 16Vout。 然后、通过分立式开关和电阻器改变 FB 路径分压比、并因此将输出电压确定为 5V。 在此转换期间、降压转换器能否在不停止运行的情况下将其输出 16V 更改为 5V? 或任何保护功能停止运行?

此致、
Ochi