This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35131-Q1:UCC35131-Q1 RTM 和替代产品

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC35131-Q1, UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639208/ucc35131-q1-ucc35131-q1-rtm-and-alternatives

器件型号: UCC35131-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC14131-Q1UCC34141UCC35131

您好、

我需要一个最小 1W、12V 至 12V 的增强型直流/直流转换器。 UCC35131-Q1 看起来非常适合我的应用、而且价格会优于我能找到的其他选项。

但是、由于这只是一个预览、我想问 RTM 是否有任何估计值、以及是否有任何良好的有效替代方案。

UCC14131-Q1 也很合适、但由于价格稍高(到目前为止)和具有 32 个引脚的相对较大尺寸、我仍在寻找替代产品。 它不需要是汽车级、但必须是增强型(工作电压<=500VRMS)。

Kindg 此致、
Jonas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    请查看 UCC34141、此器件接近 RTM。

    https://www.ti.com/product/UCC34141-Q1

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的答复。 遗憾的是、 UCC34141 不适用于我的应用、因为我需要 12V 输出、并且 UCC34141 输出范围为 15V 至 25V。 由于我需要尽可能减少 BOM 成本和空间占用、因此无法使用额外的直流/直流转换器或 LDO 将次级侧的 15V 电压转换为 12V。

    因此、我需要 UCC35131 或其他选择。  UCC35131 是否也接近 RTM、或者此版本是否会晚于 UCC34141 发布?

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

     UCC35131 的当前 RTM 时间表为 3Q/4Q26。

    谢谢。