Other Parts Discussed in Thread: UCC35131-Q1, UCC14131-Q1
器件型号: UCC35131-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC14131-Q1、 UCC34141、 UCC35131
您好、
我需要一个最小 1W、12V 至 12V 的增强型直流/直流转换器。 UCC35131-Q1 看起来非常适合我的应用、而且价格会优于我能找到的其他选项。
但是、由于这只是一个预览、我想问 RTM 是否有任何估计值、以及是否有任何良好的有效替代方案。
UCC14131-Q1 也很合适、但由于价格稍高(到目前为止)和具有 32 个引脚的相对较大尺寸、我仍在寻找替代产品。 它不需要是汽车级、但必须是增强型(工作电压<=500VRMS)。
Kindg 此致、
Jonas