This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:原理图审阅

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638656/tps62872-schematic-review

器件型号: TPS62872

您好、

您是否要查看下面的原理图? 谢谢!

TPS62872Z2.png

JJJeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢使用 e2e。

    请确保 EN 引脚至少看到一个串联的 15k Ω 电阻器。

    要检查外部补偿电路、请提供:

    • 负载瞬态要求:Imin 和 Imax、压摆率、预期的 Vout pp
    • 是否有任何其他输出电容器靠近负载且未显示在原理图中?

    电感器是 100nH 吗?

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingti:

    它参考了 RTD1501 CRB 原理图

     

    输出电容器和电感器 (0R1=100nH) 也遵循 CRB。

    Comp 值、我们可以遵循 RTD1501 参考设计。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您确认电感。 您能解释一下什么是 RTD1501 CRB 吗? 听起来客户已经决定遵循此参考设计。

    COMP 值必须符合电感、总输出电容和负载瞬态要求。 如果客户仍想检查补偿值、我需要使用压摆率 (A/us) 和总输出电容、包括靠近负载的电容。

    对我来说、原理图的其余部分看起来不错。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    RTD1501 是用于存储平台的 Realtek。

    谢谢!

    Jeff