This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:稳压器快速耗尽

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632525/tps54326-regulator-quickly-dying

器件型号: TPS54326
主题中讨论的其他器件: TPS82130

有人能告诉我为什么我的寄存器控制器在上电后会快速死机吗?  我严格遵循了数据表中的参考设计。  输入电压为 12V、并尝试获得 5V 输出。  相位上的电流非常小。 5V SW output..png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您遇到此问题的设备有多少?

    您还能查看 VIN、SW、Vout 和 EN 的波形

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我拥有的第一个原型、即一个器件。  EN 看起来与 Vin 类似、因为它们之间只有一个上拉电阻器。SW 是上面的第一张图片。 这是 Vin 和 Vout:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能分享一下布局吗...我想知道 FB 信号上是否出现了任何混乱。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  所有电路都位于顶层。  输出进入第 9 层上的一个大平面、这就是 VO 反馈连接的位置。最好切断这个位置吗

    在电阻器上进行连接、并在输出和电阻之间连接一根导线、与平面无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您是否可以用新零件更改零件并查看它是否工作?

    在上述共享波形中、伏/格是多少?

    您还能分享一下整个布局吗?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 1V/div、12V Vin 除外。  即 2V/Div  我切断通向底层的过孔、并将 VO 直接布线到芯片和用于 FB 的电阻分压器。  她没有回答。  性能是相同的。  我无法共享整个布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能用新零件更改零件、看看它是否工作正常吗?“

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您还能与 Vin、SW、Vout 和 PGOOD 共享波形吗?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有 3 块电路板、它们都表现出相同的行为。  我已经尝试将 Css 增加到 3300pF。  我使用一个 47uF 电容器将输出电容加倍。  什么都不会影响它!  它指向一个设计错误,但我找不到!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将软启动电容器增加到 0.012uF、现在它尝试一次又一次地启动。  间隔略有不同:466mS 或 446mS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    你的意思是说它现在工作还是仍然失败?

    您能否进行以下实验:

    • 您能否移除 R560。并查看设备是否能够正常工作
    • 您还可以使用 R74=0 Ω 并尝试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试了一下,没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否推荐不需要 100uH 电感器的固定 5V 3A 开关稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我推荐此器件 TPS82130、具有非常少的外部 BOM。

    该器件在 IC 内部装有电感器、但您只需安装反馈电阻分压器 即可获得 5V 输出。

    此致、

    Haseen。