Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J
器件型号: BQ25176J
主题: BQ25176 中讨论的其他器件
你好。
关于 BQ25176J、我想知道在 IN = 5V、VSET = 3.6V(RVSET = 82.5k Ω)、OUT = VBATT = 3.6V、状态=充电的条件下 OUT 端口的最坏情况漏电流值。
我创建并安装了一个 3V 不间断电源模块组合 BQ25176J 和单节磷酸铁锂电池,以存储器保护在一个已经连续运行几个月的设备. 一个月后、我检查并发现 BQ25176 的 STAT 闪烁、电芯电压超过 4V(磷酸铁锂的终端电压为 3.6V)。
我怀疑这是因为电池根本无法放电、BQ25176J 中的 5V 连续供电一个月导致来自 OUT 端口的漏电流在电池中累积、最终导致过充状态。 电池的负载侧通过肖特基势垒二极管连接到高于电池电压的电源轨、以实现反向电流保护、因此来自此处的漏电流(根据二极管的规格,最大为 1 微安)也会发挥作用、这可能是更大的因素。
作为一种权变措施、当 BQ25176J 处于充电待机模式 (STAT=HiZ) 时、我计划将一个电阻器与电池并联、以使漏电流大概为漏电流加上额外的一点来释放、从而防止过量电荷积聚在电池中。 要计算适当的泄放电阻值、我想知道输出的漏电流值。
谢谢你。