This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36500:LMR36500 带 EVM 时的实际效率远低于 Webench

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51603, LMR36500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638966/lmr36500-lmr36500-real-life-efficiency-w-evm-is-much-lower-than-webench

器件型号: LMR36500
主题中讨论的其他器件: LMR51603

大家好、 我正在使用 EVM 评估 LMR36500P5。  Vin 为 20V、Vout 为 10V/Vout 12mA。  我要求此应用的效率超过 80%。  Webench 预测为 92.8%。  测量值为 74.6%、

我修改了 EVM 以匹配 Webench 设计 (RTT 接地、180uH 电感器 (Bourns))、我正在测量看起来正确的开关波形 460kHz 类似的频率。  

是否有找到效率缺失的指针?  通过工作台电源和提供电阻负载来驱动 EVM。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    您能分享用于测量效率的原理图吗?

    如果没有、可以使用 WEBENCH 原理图。 只是用 50mA Iout max 调整电感器的大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用于测量效率的电路。  我测量了电流输出并调整了电位计、直到获得所需的电流输出。  然后、将电流探头移至 EVM 的输入端、并从工作台电源提供 20V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我认为最好在实际 EVM 或电路板上测量效率并将其与 WEBENCH 进行比较。 我想说的是、WEBENCH 效率始终高于实际效率。 您展示的两个效率都来自 Webench、但器件的实际效率需要考虑到工作台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果我不清楚: 我的效率测量是按照上面代表实际硬件的电路进行的。  我使用工作台电源、修改后的 EVM(根据 WEBENCH 值进行修改)和电阻负载。  我将使用 Fluke 仪表首先确保 Vout 为 10V、然后使用它来验证负载电流。  然后、我对其进行切换以测量工作台电源的输入电流。  

    我知道 WEBENCH 要高于现实生活、但我没有预计到存在 18%的差异、更像是 5%或更低。  使用 WEBENCH 时、请告知我 18%的增量是否在预期范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    RT 接地应提供 2.2Mhz 频率、但频率会在较低负载下折返。  

    您能否在 Rt 连接到 GND 的情况下测量 50mA 处的频率。  

    您是否可以使用电子负载并通过逐渐增加负载来进行测量、而不是使用 820Ω。 最好是使用自动设置。  

    另外、我会尝试将电感降至约 110uH、然后再次运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复:

    我在输出端有一个电位计作为负载。  当负载为 50.25mA 时、开关波形在 2.20Mhz 时死区时间。  波形看起来接近 50%占空比方波、在边缘有位峰值(没有什么特别之处)。  

    我将其设置为同时测量输入和输出电流、同时还监控输出电压。  每个负载下的 I 效率(以 1mA 为单位、从 1mA 到 25mA 递增)。  在几毫安以上、测得的效率始终为 70.5-71.5%。  当负载比 25mA 重时、它逐渐变得更好、而在 50mA 时、它的测量值为 74.2%

    明天我会尝试 100 μ H、因为这就是我手头的工作。  它会执行什么操作。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“618673" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638966/lmr36500-lmr36500-real-life-efficiency-w-evm-is-much-lower-than-webench/6319820 ]我在输出端有一个电位计作为负载。  当负载为 50.25mA 时、开关波形在 2.20Mhz 时死区时间。  波形看起来接近 50%占空比方波、在边缘有位峰值(没有什么特别之处)。  [/报价]

    这绝对是好的。  

    明天我将尝试 100uH、因为这是我手头的东西。

    由于电感器的 DCR 损耗较低、因此应该有所改进。  

    您是否正在寻找 Iout 为 12mA 的导通效率大于 80%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、应用的最低效率为 80%。 我希望 85%能留出一些裕度。  也许我可以找到具有较低 DCR 的电感器、因为仿真似乎表明大多数损耗都发生在那里。

    我认为不可能达到 80%以上的效率、请表明我将不得不放弃这种方法。  您可以推荐另外一个 TI 稳压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这些都是我们可以获得大于 80%的效率的一些可能性。 我们只需要仔细检查一下具有较低 DCR 的新电感器。

    我只是在数据表中查看了效率、当 Vin = 24V、Vout = 5V 时、12mA 下的效率约为 73%、因此使用 10V 电压时、效率必须优于此。  

    如果您要寻找其他稳压器、是否需要最大输出电流为 50mA 的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA 不是必需的、 我只需要 12.2mA、所以 15mA 才是最基本的功能。  负载将始终相同。  Vin 将为 20V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会寻找其他的选择,但这一个应该是好的。 该器件针对轻负载效率进行了优化。  

    如果可能、将输出电容增加到至少 2.22uF 或 1x47uF 25V 降额电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在等待新的 100uH - 180uH 电感器时、我决定恢复使用 WEBENCH 进行的第一次设计迭代。  该设计将效率优先于尺寸。  因此、电感器会大得多。  它的 DCR 为 630m Ω、比我最近尝试的 180uH 电感器低得多。  

    下面是 WEBENCH 设计。  频率约为 135kHz(在示波器上已验证)。  我测得的效率为 75.3%。  同样、它比 WEBENCH 低 20%。  没有接近预测的 96%。  

    我想我会在 120uH 电感器和 180uH(较低 DCR)电感器上看到类似的结果、我会尝试。  功率似乎在别处耗散。  我会尝试确定在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使用 100uH 电感器、22uF/25V 输出降额。  

    此外、尝试在没有电阻器或短接 (0Ω) 的情况下将 Rt 接地。

    如果这没有提高效率、我将使 Rfbt = 1MΩ μ F 和 Rfbb = 110kΩ。 但我们在使用新电感器后尝试这种方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了一些器件、但与此同时、我在器件仓中发现了一个 100uH 电感器 (DCR 为 715m Ω、730mA)、我发现反馈电阻器高了 10 倍。  并联 2 个 10uF 电容器作为输出端。  (RT 接地短路)

    我看到效率略有提升: 由于反馈电阻器较大、71.3%毋庸置疑。  开关频率在 667kHz 处测量

    “我又是你的女人。“  如有任何帮助、将不胜感激、否则我将不得不寻找另一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    最后、不确定它是否会产生重大变化、但可以让 PG 保持断开状态或将 10kΩ 替换为 100kΩ。

    如果没有、我有 LMR51603 的效率将优于此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、  

    我感谢迄今为止的支持、这确实是有帮助的。  PGOOD 测量 3.3V 电压、与 VCC 相同、因此上没有电流。

    可以看到 LMR51603、  是否有办法说它具有更高的效率?  静态电流规格看起来比 LMR36500 更差、但可能我无法正确地解释它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了这两款器件的效率、LMR51603 看起来比 LMR36500 更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我只是运行 LMR51603 的效率

    Vin = 20V、Vout = 9.9V、Fsw = 1.1Mhz

    5mA 的步骤

    VIN 负载终端 VIN IIN VOUT 输出电流 引脚 Pout 效率
    20 0 19.998. 7.8E-05. 9.893. 1.9E-05. 0.00157. 0.00019 12.254.
    20 0.005 19.999. 0.00275. 9.888. 0.00495 0.05497 0.04898 89.099
    20 0.01 19.999. 0.00545. 9.885. 0.00995. 0.10905. 0.0984 90.229
    20 0.015 19.999. 0.00816 9.881. 0.01496 0.16325 0.14778. 90.527
    20 0.02. 20 0.01087 9.877 0.01996. 0.21741. 0.19717 90.687
    20 0.025 20 0.01357 9.872. 0.02497 0.27134. 0.24646. 90.83.
    20 0.03. 20 0.01626 9.867. 0.02997 0.32524 0.29574 90.931.
    20 0.035 20 0.01895 9.863. 0.03497 0.37895 0.34492. 91.021
    20 0.04. 20 0.02163. 9.859. 0.03997. 0.43262. 0.3941. 91.097
    20 0.045 20 0.02431 9.855 0.04498 0.48625 0.44331. 91.17
    20 0.05 20 0.02699 9.852. 0.04999 0.53977 0.49248. 91.24
    20 0.055 20 0.02966 9.848 0.05499 0.59325 0.54153. 91.282.
    20 0.06. 20 0.03226 9.843. 0.05999 0.64508. 0.59053 91.543.
    20 0.065 20 0.035 9.838. 0.06498 0.70007. 0.6393. 91.32
    20 0.07. 20 0.03755 9.829 0.06998. 0.75089 0.68782. 91.6
    20 0.075 20 0.04029 9.824 0.07497 0.80585. 0.7365 91.394.
    20 0.08. 20 0.04267. 9.819 0.07996 0.85332 0.78515 92.012
    20 0.085 20 0.04713 9.797. 0.08495 0.94266. 0.83224 88.286.
    20 0.09. 20 0.0497. 9.797. 0.08995 0.99394. 0.88119 88.657.
    20 0.095 20 0.05226 9.797. 0.09495 1.045 0.93013 88.989.
    20 0.1 20 0.05483. 9.796. 0.09995 1.097 0.97913 89.282.

    1mA 的步骤

    VIN 负载终端 VIN IIN VOUT 输出电流 引脚 Pout 效率
    20 0 19.999. 7.83E-05. 9.893. 1.94E-05. 0.001565 0.000192 12.273.
    20 0.001 20 0.000571 9.891. 0.000949 0.011426 0.009389. 82.167.
    20 0.002. 20 0.001104. 9.891. 0.001952 0.022086 0.019302. 87.395.
    20 0.003. 20 0.001667 9.889. 0.002952 0.033332 0.029191. 87.576
    20 0.004. 20 0.002208. 9.889. 0.003954 0.044168. 0.039099 88.522
    20 0.005 20 0.002749 9.888. 0.004954 0.05498 0.048985 89.097
    20 0.006. 20 0.003291 9.888. 0.005957. 0.065816 0.058903. 89.497.
    20 0.007. 20 0.003831. 9.887. 0.006955 0.076622. 0.068769. 89.751.
    20 0.008. 20 0.004373. 9.886. 0.007956. 0.087451. 0.078662 89.95
    20 0.009. 20 0.004911. 9.886. 0.008954. 0.098219 0.088515 90.121.
    20 0.01 20 0.005451. 9.885. 0.009954 0.109023 0.098399 90.255
    20 0.011. 20 0.005995 9.885. 0.010958. 0.119899 0.108312 90.335.
    20 0.012 20 0.006534 9.884 0.01191. 0.130669. 0.118119 90.396
    20 0.013 20 0.007076 9.883 0.012953. 0.141527 0.128012 90.45
    20 0.014 20 0.007621 9.882. 0.013958 0.152416 0.137935 90.499
    20 0.015 20 0.008162. 9.881. 0.014955 0.163231 0.147773 90.53.

    这是原理图

    我只更改了反馈电阻器