This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1842:DCM 的初级电感值

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639819/uc1842-primary-inductance-value-for-dcm

部件号: UC1842

您好、  

当我们希望在 DCM 模式下运行 IC 时、数据表中没有关于变压器初级电感的说明。  

我的要求是 5V、1A 输出

输入= 115Vac 标称值、85Vac 最小值和 160Vac 最大值  

如果使用 CCM 公式、得到 Lpri = 12mH、5W 电源的值似乎更高。  

如果要在 DCM 中使用 Lpri、我应该如何计算它?

能否确认 12mH 初级电感对于 5W SMPS 是否过高?

此致、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumaira:  

    对于 5W 等低功率等级、在 DCM 模式下运行功率转换器是很常见的。

    您的拓扑是什么? 我假设它是反激式的、如果是、您可以考虑使用 TI Power Stage Designer 工具。 您可以选择反激式拓扑、设置输入 电压、输出电压和输出电流。  

    然后、您可以利用匝数比、电感和开关频率值来实现所需的 DCM 行为和峰值电流。  

    谢谢、

    John