请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UC1842
您好、
当我们希望在 DCM 模式下运行 IC 时、数据表中没有关于变压器初级电感的说明。
我的要求是 5V、1A 输出
输入= 115Vac 标称值、85Vac 最小值和 160Vac 最大值
如果使用 CCM 公式、得到 Lpri = 12mH、5W 电源的值似乎更高。
如果要在 DCM 中使用 Lpri、我应该如何计算它?
能否确认 12mH 初级电感对于 5W SMPS 是否过高?
此致、