This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:最小阴极电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640585/tl431li-minimum-cathode-current

器件型号: TL431LI
主题中讨论的其他器件: TLA431

您好:

我有一个关于以下 I_min 参数、1mA max 的问题
是并非所有温度范围都是的最大值、而仅是 Ta=25°C 条件下的最大值。
最大值是否适用于所有温度范围?

image.png

 

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    感谢您的提问!

    请使用 1mA 的值作为整个温度范围内的最小阴极电流。

    如果需要较低的 IKA_min 额定值、我建议使用具有 0.2mA IKA_min 额定值的全新全电容稳定 TLA431。

    https://www.ti.com/product/TLA431

    此致、

    Andrew Li