Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
部件号: BQ25606
TI 团队大家好、
我目前正在进行电源设计、非常感谢您的指导和支持。
设计详情如下:
- 输入电源: 5V/12V 直流
- 电池充电器 IC: BQ25606RGER(具有集成电源路径的单节电池充电器)
- 电池: 单节锂离子电池、5000mA
- 系统电源路径输出 (SYS): ~3.6V 至 4.4V
- 降压/升压转换器: TPS631000DRLR
- 最终输出要求: 3.3V/1A
我根据成本注意事项及其在硬件可配置(独立)模式下运行的能力来选择 BQ25606RGER。
我有几个关于配置的说明:
- 我们想使用不带热敏电阻的器件。 是否可以禁用 TS(温度检测)功能或将其偏置到有效范围以使充电不会中断?
- 集成商 禁用 D+/D− 一部分。 您能否建议正确的配置方法(例如,引脚配置或独立模式下的寄存器设置)?
此外、由于我们的输入电源电压范围为 5V 至 12V(基于适配器)、因此与线性充电器选项相比、该器件基于降压的架构在效率和热性能方面似乎更合适。
您能否确认此 IC 是否适合我们的应用、或者您是否预计对此选择有任何疑问?
期待您的指导。
经过验证的原理图
此致、
Vijay Kumar