Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ24725A
您好的团队、
我的客户使用 BQ24725A 进行了原型设计。 但由电池供电时、SMBus 通信不起作用。
他们注意到、数据表指出、当 Vcc>UVLO 且 Vacdet>0.6V 时启用 SMBus。 为了确保,Vacdet>0.6V 时 使用 SMBUS 是必要的吗?

此外、 当拔出交流适配器且 ACDET 变为<0.6V 时、所有寄存器是否复位?

此致、
Shota Mago