Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TXS0102
尊敬的团队:
对于双向单线信号、需要在电路板中从 5V 转换为 3.3V。
我本来计划使用 TXS0102 进行这种电平转换、但它得到了以下查询
“1-Wire 是开漏的、基于上拉电阻、具有严格的边沿形状/时序要求、并且对线路电容非常敏感。 TXS 类自动方向转换器适用于推挽式数字总线、并依赖边缘加速器/一次性行为;这是开漏总线的常见故障模式、尤其是具有上拉和电缆电容的情况。“
对于这种电平转换、我应该选择哪个器件。 请提供建议。
此致、
Abhishek