This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:产品和设计咨询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639070/txs0102-product-and-design-inquiry

器件型号: TXS0102

尊敬的团队:

对于双向单线信号、需要在电路板中从 5V 转换为 3.3V。

我本来计划使用 TXS0102 进行这种电平转换、但它得到了以下查询  

“1-Wire 是开漏的、基于上拉电阻、具有严格的边沿形状/时序要求、并且对线路电容非常敏感。 TXS 类自动方向转换器适用于推挽式数字总线、并依赖边缘加速器/一次性行为;这是开漏总线的常见故障模式、尤其是具有上拉和电缆电容的情况。“

对于这种电平转换、我应该选择哪个器件。 请提供建议。

 

此致、

Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    TXS0102 支持开漏总线且无需外部上拉电阻器。 该器件可用于此类应用、如需获得最佳实践、可参考本应用手册: www.ti.com/.../scea135.pdf

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否明确确认 TXS0102 是否可用于单线制接口?如分享的文档中所述、这也没有提到单线制信号。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    是的、只要运行遵循数据表的建议运行条件、就支持该功能。

    此致、

    插孔