This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:有关使用 TPS25751EVM 和 BQ25731EVM(无电池,仅限 DFP)的 PD 供电运行问题

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25751EVM, BQ25731EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only

器件型号: TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731EVM、BQ25731、 TPS25751

您好:

我们在不使用任何电池的情况下使用 TPS25751D (TPS25751EVM) 和 BQ25731EVM 评估仅 PD 源端配置。
我们的理解和问题如下:
我们预计 TPS25751D 用作 PD 源控制器

通过 CC/BMC 与 USB PD 接收设备协商、
确定请求的 PDO 电压 (5V/9V/15V)、
然后通过 I²C I ² C 接口控制外部功率器件 (BQ25731)
相应的源电压将生成并通过 TPS25751 路由至 VBUS。

换句话说、我们了解预期的操作是:

PD 受电方请求特定的电压(例如 9V 或 15V)。
TPS25751 检测所请求的 PDO。
TPS25751 向 BQ25731 发出相应的 I²C 命令以生成该电压。
TPS25751 会切换电源路径、以便生成的电压出现在 VBUS 上。

我们根据 TPS25751 EVM 用户指南 (SLVUCP9) 中所述的连接使用 TPS25751EVM 和 BQ25731EVM、并在随附的文档中显示了我们的电路概念:

PD-HUB_Board.pdf

我们已经使用 USB PD 应用程序自定义工具多次配置了器件。
观察到的行为:

当 PDO1 配置为使用内部 5V 电源时、在 VBUS 上成功输出 5V。
但是、当受电方选择 PDO2 或 PDO3 (9V/15V) 时、VBUS 将关闭。
在这种情况下、BQ25731 似乎不会生成相应的输出电压。
GPIO1 指示错误情况 (LIQUID_DETECT/GPIO 157)。

我们还测试了替代连接配置(请参阅随附的文档):

TI_TPS-BQEVBTEST1_.pdf

TI_TPS-BQEVBTEST2.pdf

但观察到了 Sam e 结果。
当前设置详细信息:

BQ25731EVM (BMS051 版本:A) 购买时使用、未修改。
TPS25751EVM (IPP009 Version:A2) 仅通过 Web GUI 工具进行定制。

问题

TPS25751 的预期行为是否是仅使用 TPS25751 内的 μ I²C 主机功能、即可由 BQ25731 等外部充电器动态生成所请求的 PDO 电压 (9V/15V)、而无需外部 MCU?
I²C、您能否说明需要哪些配置项、以便 TPS25751 在从 PDO1 (5V) 切换到 PDO2/PDO3 (9V / 15V) 时向 BQ25731 发出运行时 μ s 命令?
否则、是否需要外部 MCU 来从 TPS25751 读取所选的 PDO 并直接控制 BQ25731 电压设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    TPS25751 的预期行为是不是由 BQ25731 等外部充电器(仅使用 TPS25751 内的 μ I²C 主机功能)动态生成所请求的 PDO 电压 (9V/15V)、而无需外部 MCU?

    是的、I2C 控制器通信可由 PD 控制器处理、以配置 BQ 器件、无需使用 MCU。  

    我在连接图中看到 BQ 器件上的 VBAT 引脚连接到 TPS25751EVM 的 730_PPHV。 将 TPS25751EVM 与 BQ25731EVM 配合使用时、我们建议 J1 从 VBAT 而不是 730_PPHV 选择电源路径(请参阅下图)。 使用此连接而不是使用 730_PPHV 线路而不是连接到 VBAT 的原因是否存在?  

    TPS25751 能够根据发送源功能寄存器中的配置、通过 PP5V 或 PPHV 路径提供 5V/3A 电流。 您能否共享使用 Web GUI 工具创建的.JSON 配置文件?

    根据我的理解、BQ 器件上未连接电池。 如果正确、您能否详细说明为 BQ 器件供电的电源? 为了协商更高的电压、PPHV 上的电源路径必须提供源合约所需的电压。 测试期间在 VBAT 路径上测量的最高电压电平是多少?

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    非常感谢您以前在 TI 论坛上提供的支持。
    根据您的建议、我们能够实现预期的 PD 源行为
    使用 TPS25751EVM 和 BQ25731EVM。 感谢您的帮助。

     

    我们想提出另一个有关输入电压范围的问题
    和 VSYS 过压保护。

     e2e.ti.com/.../TPS_2D00_BQ_5F00_Question2.pdf

    在我们的配置中、BQ2573xEVM 不使用电池和 VSYS (VBAT)
    由外部电源直接供电。
    我们观察到 BQ2573xEVM 的 VBTA/V SYS 输入范围受限于
    约 24.7V、当 VSYS 超过此电平时、输出 (VBUS)
    由于 VSYSOVP 而停止。

     

    根据数据表、VSYS 的绝对最大额定值为 30V
    但是、我们希望在 VSYS 电压范围内运行系统
    约 22V 至 26V

     

    我们的问题如下:

     

    1、是否可以更改或扩展 VSYS 过压保护 (VSYSOVP)
      BQ2573x 器件的阈值设置为大约 26V?
    2.如果可配置、则由哪个寄存器或设置控制 VSYSOVP
      阈值?
    3.如果 VSYSOVP 阈值在内部是固定的、推荐的方法是什么
      是否要在 26V 输入下安全操作 BQ2573xEVM?

     

    此外、我们想确认以下关于器件的要点
    初始化和配置:

     

    (1) 是 TPS25751D、提供的默认配置与相同
       TPS25751 EVM 套件?
    (2) 是 BQ25731D 提供的默认配置、与相同
       BQ25731 EVM 套件?
    (3) 对于系统初始化、是否足以进行外部 MCU 传输
       EVB 工具生成的二进制文件到 TPS25751D?
    (4) 在发生时、应参考哪个文档以了解正确的 I2C 过程
       将二进制文件从 MCU 传输到 TPS25751D?
    (5) 如果我们要自定义 BQ25731 配置、应该如何自定义
       从 MCU 传输?
    (6) 如果我们要为 VSYS 提供 22–26V 电压、而不触发 VSYSOVP、即
       如何应用特定的行业设置或设计注意事项?

     

    非常感谢您的支持。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    请允许我在几天内回答您的问题。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您耐心等待我回答您的问题。 请查看下面我对 TPS25751 相关问题的反馈。

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    (1) 是 TPS25751D、提供的默认配置与相同
       TPS25751 EVM 套件?
    [/报价]

    TPS25751EVM 具有使用默认配置刷写的外部 EEPROM。 一旦 PD 控制器和外部 EEPROM 通电、PD 控制器就会从 EEPROM 加载配置。 TPS25751D 本身需要加载配置才能进入 APP 模式。 这可以通过使用外部 EEPROM 或 MCU 来实现。

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    (3) 对于系统初始化、是否足以进行外部 MCU 传输
       EVB 工具生成的二进制文件到 TPS25751D?
    [/报价]

    在启动和 PD 初始化时、可以将配置从 MCU 加载到 PD 控制器。   有关如何使用 4CC 命令传输配置的详细信息、请参阅常见的 TPS25751 用例和使用 EC 进行设置(修订版 A)。

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    (4) 在发生时、应参考哪个文档以了解正确的 I2C 过程
       将二进制文件从 MCU 传输到 TPS25751D?
    [/报价]

    使用 EC 的常见 TPS25751 用例和设置(修订版 A)

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    (5) 如果我们要自定义 BQ25731 配置、应该如何自定义
       从 MCU 传输?
    [/报价]

    您能否详细说明   配置 BQ25731 所需的具体定制? TPS25751 应用程序自定义工具 Q11-Q18 可指导您完成调查问卷、以收集 PD 控制器与 BQ 器件通信所需的配置数据。

    对于有关 BQ25731EVM 的问题、我会 将此主题分配给电池充电团队、以便进一步提供支持。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    根据数据表、VSYS 的绝对最大额定值为 30V
    但是、我们希望在 VSYS 电压范围内运行系统
    约 22V 至 26V
    [/报价]

    30V 是 VSYS 引脚的绝对最大额定值、这意味着任何高于此电压的电压都可能损坏器件。

    5s 系统的 SYSOVP 阈值最大为 24min 26。 这意味着 sysovp 可能发生在这两个电压之间的任何位置。

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    1、是否可以更改或扩展 VSYS 过压保护 (VSYSOVP)
      BQ2573x 器件的阈值设置为大约 26V?
    [/报价]

    否、在 BQ2573X 上无法使用

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    2.如果可配置、则由哪个寄存器或设置控制 VSYSOVP
      阈值?
    [/报价]

    否、VSYSOVP 不可配置。

    [引述 userid=“232895" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635200/tps25751evm-question-about-pd-source-operation-using-tps25751evm-and-bq25731evm-no-battery-dfp-only/6322380
    3.如果 VSYSOVP 阈值在内部是固定的、推荐的方法是什么
      是否要在 26V 输入下安全操作 BQ2573xEVM?
    [/报价]

    它内部是固定的。

    此致、

    基督教