This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:退出关断模式后的寄存器状态

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640546/lp5817-register-states-after-exiting-shutdown-mode

器件型号: LP5817

尊敬的专家:

我需要澄清通过热关断或用户驱动退出关断模式后 LP5817 的寄存器行为。

当 LP5817 退出 SHUTDOWN 模式时、配置寄存器是否复位为默认值?  

具体情况如下:

上电->配置寄存器->驱动一些 LED 模式->转到 SHUTDOWN ->退出 SHUTDOWN ->是否需要重新配置寄存器? ->驱动一些 LED 指示灯。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin

    我们的专家明天会回复您。 感谢您的耐心!

    此致、

    Suchen Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    热关断和用户驱动的关断之间会存在差异。

    1.用户驱动关闭退出->通过初始化路由->寄存器复位。

    热关断 恢复->直接转换回待机/正常模式(当 Tj 降至 TSD - TSD_HYS 以下时)、而不通过初始化。 在这种情况下、应保留寄存器、但您需要通过 TSD_CLR 位手动清除 TSD 标志。

    因此、特别是对于热关断、可能会保留寄存器、因为器件不会重新初始化。 但是、对于用户驱动的关断、必须重新配置。  

    您可以参阅 DS page15 图 7-4 功能模式的更多详细信息。

    此致、

    Emma Wu