Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
部件号: BQ25173
您好:
客户知道、BQ25173 的 STAT 引脚在过压(约 19V 或更高)时变为 1Hz 闪烁状态。

问题 1: 他们对 STAT 引脚的理解是否正确?
问题 2: 当他们实际对其进行测量时、过压下电流为 0、但 STAT 引脚上未发生 1Hz 闪烁。 请就导致此问题的原因分享您的意见。
问题 3 请查看下面的电路以查看是否存在问题。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、JH
我的客户知道、BQ25173 的 STAT 引脚在过压(约 19V 或更高)时会变为 1Hz 闪烁状态。
我在实验中再次检查了这个问题、结果是正确的。 在 VIN OVP 期间、PG LED 将熄灭、STAT 将以 1Hz 的速率闪烁。
[quote userid=“443028“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645523/bq25173-inquiry-regarding-stat-pin-state 他们对 STAT 引脚的理解是否正确?是的、正确
[quote userid=“443028“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645523/bq25173-inquiry-regarding-stat-pin-state 当他们实际对其进行测量时、过压下电流为 0、但 STAT 引脚上未发生 1Hz 闪烁。 请分享您对导致此问题的原因的意见。没有看到这种行为。 您是否在充电完成状态下使用 BQ25173 进行测试?
[quote userid=“443028“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645523/bq25173-inquiry-regarding-stat-pin-state 请检查下面的电路以查看是否有问题。没有发现电路有问题。
您好 Bill Johns、
感谢您发送编修。
以下是客户的回应。
我们的问题是、当输入电压大于 19V 时、充电电流为零、但 STAT 引脚不会闪烁 1Hz。
我们在充电期间和充电后都进行了测试。
以防万一、我们尝试在 3V 以下充电;充电电流为零、并且未发生 1Hz 闪烁。 (我们认为这是正常的。)
规格状态为 18V 或更高、但实际上是 40V 还是更高?
此外、如果您有任何测试数据、请共享这些数据。
在相同条件下、当通过更换电阻器将输入电流设置为 1.2A 时、会出现 1Hz 闪烁。
你好、JH
规格状态为 18V 或更高、但实际上是 40V 还是更高?
在 18V 时、单元将设置 OVP 和关断、直到电压降至低于该点。 18V 和 40V 之间的单元保持关断状态、无电流输出。 超过 40 伏时、可能会损坏设备、绝对最大值
此外、如果您有任何测试数据、请将其共享。
参见数据表第 17 页图 8-6“在 OVP 响应中“。 这表明 Vin 从 5V 变为 20V、输出电流 (IOUT) 从 400mA 下降到 0mA、并且/STAT 开始 1Hz 闪烁。
以防万一、我们尝试在 3V 以下充电;充电电流为零、未发生 1Hz 闪烁。 (我们认为这是正常的。)
是、如上所述、这是正常现象。 低于 3V 时为 UVLO
我们的问题是、当输入电压大于 19V 时、充电电流为零、但 stat 引脚不会闪烁 1Hz。
不知道为什么会看到此行为。
您已经检查了连接到 R37 和 R36 的 VDD_VBAT 上拉电压?
STAT 和 PG 是否连接到另一个设备、我看到 P4_3 和 P4_2?