This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:在轻负载输出下运行稳定、但在半负载下变得不稳定

Guru**** 2925090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645490/ucc28c43-works-stably-under-light-load-output-but-becomes-unstable-at-half-load

器件型号: UCC28C43

客户使用 UCC28C43 作为升压电路、其输入电压为 16.8-100V、输出电压为 105V、占空比大于 50%。 它在轻负载输出下运行稳定、但在半负载时变得不稳定。 客户的电路已经过补偿、但仍然不稳定。 这是客户的原理图。 您能帮助确定问题吗? 谢谢!

 

uc28c43 sch.jpguc28c43 sch1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

      您可以帮助查看该文档并分享一些解决此问题的建议吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    您能提供不稳定行为的波形吗? 请捕获 SW 节点、CS、COMP、OUT。

    如前所述、当负载增加时会出现此问题、这可能与次谐波振荡有关(占空比超过 50%时)。  

    为了防止发生次谐波振荡、他们需要向 CS 添加一个斜率补偿电路、如数据表的这一部分所示:

    请参阅 UCC28C56EVM、该电路板也使用 R 和 C 的实际值实现此电路。它们可以用此示例来表示。

    谢谢、

    John