This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:了解启动延迟时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645612/tps35-q1-understanding-of-startup-delay-time

器件型号: TPS35-Q1

您好:

 

我试图在论坛上搜索相关的问题,但不确定我找到了确切的答案。  我对 TSD 为零的其中一个型号感兴趣。  有一项声明如下:

“在该器件退出 TSD 帧后、该器件进入看门狗监控状态。“

...我的解释是,在 TSD 帧到期后,设备将不会出现看门狗计时器复位,直到 TWD 时间周期>soor<到期。  但在上述声明的正下方、其内容如下:

“如果未能在 TSD 内提供退出条件之一、则会通过将 TD 的 WDO 输出引脚置位来触发看门狗错误...“

1、这是否意味着标准的看门狗计时器功能只会开始观察(在启动延迟时间之后)>如果<在启动延迟时间到期之前提供了有效的退出条件之一?  

但是、如果选择了启动延迟为零的型号、这是否意味着器件上电后会立即置位看门狗超时错误?  如果启动延迟为零、似乎没有选项来防止器件指示看门狗超时情况。

3. 解释这些语句的正确方法可能是、如果选择了启动延迟为零的变体、那么在上电后会立即观察到看门狗延迟、并且 WDI 输入必须在看门狗延迟时间到期之前被“踢“。  这是正确的吗?

4.另外、由于我想使用具有 A 引脚排列选项的型号、没有 WDO 输出、因此当发生看门狗超时情况时、我假设/RESET 引脚将置位的是什么、而不是/WDO、正确吗?

5.最后,我对以下要求感到困惑:

“确保 CCWD < 200 x CCRST、以便精确校准电容。“

考虑到为 CCWD 和 CCRST 指定的最小值/最大值、此要求似乎会将 CCWD 限制为 90nF、因为 200 x 90nF = 1800nF 是 CCRST 的最大值。  我是否解释不正确?

 

感谢您的支持。

 

- Will Torke

William.Torke@Mensor.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    1. 正确、 要进入看门狗超时周期、您必须先在启动延迟窗口内退出启动延迟。
    2. 对于没有启动延迟的器件、它们将在器件上电后进入看门狗超时周期。  
    3. 是、这是正确的。
    4. 正确、如果看门狗条件和电压监控器超出范围条件、RESET 引脚将置位。
    5. 我相信这里有一些困惑。  例如、如果您选择 CCRST = 1.5nF、则此 CCWD < 200 x CCRST 条件适用。 那么您需要确保 CCWD < 200 * 1.5nF -> CCWD < 300nF。  

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    非常感谢您的答复。   我想你已经解决了我提出的所有问题。  我想问另一件事: 这涉及到那些具有脉冲输出的/reset 持续时间 td 的变体。  也就是说、这些型号在/RESET 上没有><的锁存输出。  当/RESET 输出由于 VDD 引脚电压降至 V (IT-) 以下而被置为有效时、/RESET 输出是否仍将保持置位(它将保持在逻辑 LO)、直到 VDD 电压重新上升至 V (IT+) 以上?  换言之、  对于给定的 TPS35-Q1 型号、/RESET 保持置位的持续时间将长于 td 脉冲宽度时间(如果< VDD 电压保持低于 V (IT+))。在任何额外的时长内。  对吧? (我相对确定这是 IHE 案例,但想验证。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想我应该重新提出这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并不意味着参与“问题蠕变“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    没有忧虑的问题是论坛的目的。 是的、您是对的、对于欠压事件、 TD 时间将与电压保持在无效状态(恢复电压,VIT+= VIT-+ Vhys)的时间相加。

    谢谢、
    Joshua