Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1
器件型号: TPS35-Q1
您好:
我试图在论坛上搜索相关的问题,但不确定我找到了确切的答案。 我对 TSD 为零的其中一个型号感兴趣。 有一项声明如下:
“在该器件退出 TSD 帧后、该器件进入看门狗监控状态。“
...我的解释是,在 TSD 帧到期后,设备将不会出现看门狗计时器复位,直到 TWD 时间周期>soor<到期。 但在上述声明的正下方、其内容如下:
“如果未能在 TSD 内提供退出条件之一、则会通过将 TD 的 WDO 输出引脚置位来触发看门狗错误...“
1、这是否意味着标准的看门狗计时器功能只会开始观察(在启动延迟时间之后)>如果<在启动延迟时间到期之前提供了有效的退出条件之一?
但是、如果选择了启动延迟为零的型号、这是否意味着器件上电后会立即置位看门狗超时错误? 如果启动延迟为零、似乎没有选项来防止器件指示看门狗超时情况。
3. 解释这些语句的正确方法可能是、如果选择了启动延迟为零的变体、那么在上电后会立即观察到看门狗延迟、并且 WDI 输入必须在看门狗延迟时间到期之前被“踢“。 这是正确的吗?
4.另外、由于我想使用具有 A 引脚排列选项的型号、没有 WDO 输出、因此当发生看门狗超时情况时、我假设/RESET 引脚将置位的是什么、而不是/WDO、正确吗?
5.最后,我对以下要求感到困惑:
“确保 CCWD < 200 x CCRST、以便精确校准电容。“
考虑到为 CCWD 和 CCRST 指定的最小值/最大值、此要求似乎会将 CCWD 限制为 90nF、因为 200 x 90nF = 1800nF 是 CCRST 的最大值。 我是否解释不正确?
感谢您的支持。
- Will Torke
William.Torke@Mensor.com