Other Parts Discussed in Thread: UCG28828
器件型号: UCG28828
您好:
我们正在使用 UCG28828 进行设计、希望通过光耦合器启用/禁用次级侧的 IC。
- FLT 引脚是否是禁用 IC 的最佳方法?
- 当 FLT 被拉至低电平时、是否会发生自动重试?
- 使用 FB 引脚是否是次要选项、因为启用时不会有软启动?
谢谢 Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Keith:
[引述 userid=“9868“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644674/ucg28828-disable-and-enable-the-converter ]我们目前采用 UCG28828 进行设计、希望通过光耦合器从次级侧启用/禁用 IC。 [/报价]请问您的申请有哪些详细信息?
[引述 userid=“9868“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644674/ucg28828-disable-and-enable-the-converter是的、FLT 引脚是 禁用 IC 的理想方法、因为通过将 FLT 引脚电压拉至 0.6V 以下、它将被视为外部过热故障。 和为了检查是否存在外部过热故障、从 FLT 引脚拉取 75μA 电流、经由外部电阻器拉至地。 在每 10ms 的时间段内、在 250μs 导通时间内拉取该电流。 每当 VFLT 低于使用拉电流时的 0.6V(通常值)时,一个加 — 减计数器就会递增。 在 250μs 期间、当 VFLT 高于 0.6V(通常)时、该计数器会递减。 当计数为 3 时声明外部过热故障、根据 FCL 引脚设置、器件将进行自动重试或锁存。
是否将 FB 引脚用作第二选项、因为启用后将不会有软启动?
是的、另一种方法是与 FB 引脚配合使用来启用/禁用器件。 但是、在我在此处推荐任何解决方案之前、您能否帮助我清楚地了解您的要求、比如您希望器件启用和禁用它时的测试条件是什么? 当器件被禁用时、那么在相同的测试条件下、您希望器件进入锁存或自动重试模式? 什么是外部 OTP 和 OVP 保护需求、它是锁存的还是自动重试的?

另外、关于软启动-
如果 VFB < 0.25V 来禁用并在 VFB 高于 0.3V 后开启释放、它将在突发模式下运行。 使能端无软启动。
如果 VFB 上拉至其开路反馈电压、器件将进入 OFB 故障状态、并根据 FCL 引脚设置、决定是锁存条件还是自动重试条件。
谢谢
此致
Anita