This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28828:禁用和启用转换器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644674/ucg28828-disable-and-enable-the-converter

器件型号: UCG28828

您好:

我们正在使用 UCG28828 进行设计、希望通过光耦合器启用/禁用次级侧的 IC。  

  • FLT 引脚是否是禁用 IC 的最佳方法?
  • 当 FLT 被拉至低电平时、是否会发生自动重试?
  • 使用 FB 引脚是否是次要选项、因为启用时不会有软启动?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    [引述 userid=“9868“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644674/ucg28828-disable-and-enable-the-converter ]我们目前采用 UCG28828 进行设计、希望通过光耦合器从次级侧启用/禁用 IC。  [/报价]

    请问您的申请有哪些详细信息?

    [引述 userid=“9868“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644674/ucg28828-disable-and-enable-the-converter
    • FLT 引脚是否是禁用 IC 的最佳方法?
    • 当 FLT 被拉至低电平时、是否会发生自动重试?
    [/报价]

    是的、FLT 引脚是 禁用 IC 的理想方法、因为通过将 FLT 引脚电压拉至 0.6V 以下、它将被视为外部过热故障。 和为了检查是否存在外部过热故障、从 FLT 引脚拉取 75μA 电流、经由外部电阻器拉至地。 在每 10ms 的时间段内、在 250μs 导通时间内拉取该电流。 每当 VFLT 低于使用拉电流时的 0.6V(通常值)时,一个加 — 减计数器就会递增。 在 250μs 期间、当 VFLT 高于 0.6V(通常)时、该计数器会递减。 当计数为 3 时声明外部过热故障、根据 FCL 引脚设置、器件将进行自动重试或锁存。  

    是否将 FB 引脚用作第二选项、因为启用后将不会有软启动?

    是的、另一种方法是与 FB 引脚配合使用来启用/禁用器件。 但是、在我在此处推荐任何解决方案之前、您能否帮助我清楚地了解您的要求、比如您希望器件启用和禁用它时的测试条件是什么? 当器件被禁用时、那么在相同的测试条件下、您希望器件进入锁存或自动重试模式? 什么是外部 OTP 和 OVP 保护需求、它是锁存的还是自动重试的?

    另外、关于软启动-  

    如果 VFB < 0.25V 来禁用并在 VFB 高于 0.3V 后开启释放、它将在突发模式下运行。 使能端无软启动。  

    如果 VFB 上拉至其开路反馈电压、器件将进入 OFB 故障状态、并根据 FCL 引脚设置、决定是锁存条件还是自动重试条件。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    这是一款 120Vac 转 USB-C 120W 解决方案。

    我们希望通过光耦合器禁用该解决方案、并且它需要能够在不对 IC 进行下电上电的情况下恢复(无锁存)。  

    我们 希望转换器在启动时启用软启动

    最好的方法是什么?  

    谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您的输入。 如上所述、可以使用 FLT 引脚处的分立式电路、通过拉至 0.6V 以下来启用或禁用器件。 由于客户要求启用软启动(这意味着自动重试设置)、这意味着即使是输出 OVP 也将是自动重试、因此客户是否可以接受?

    谢谢

    此致

    Anita