This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185:选择建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1643927/lm25185-selection-recommendation

部件号: LM25185

尊敬的工程师:

使用 LT8309 作为反激式电源实现有源电池平衡、最大输出电压为 4V。 LT8309 的可调范围为 40%、这意味着最小电压为 2.4V。 实际上、它需要能够达到 2V 甚至更低的电压。 交叉参考搜索建议使用 LM25185。 是否推荐了更合适的型号?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我想、我没有正确理解您的问题、您在寻找同步整流器还是反激式偏置电源? 我已经查看了 LT8309 数据表,它是 SR 驱动器,输入电压 (min) 是 4.5V,我找不到您谈到的 40%的可调范围。 请您进一步解释一下您的要求。

    此外、请提供输入、输出电压和负载等设计要求、这样我可以帮助您 找到 满足您要求的正确器件。

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    谢谢。

    您能帮助推荐用于替代 LT8309 的 TI 芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我回答这个问题的回答不正确;您可以发现、这个有助于开始: UCC24630 和 UCC24636 SR 控制配置指南

    您可以在此处查看产品系列: 同步整流|德州仪器 TI.com

    如果您需要更多帮助、可以从上面的页面创建提及任何 SR 控制器器件型号的新主题。 这可以与相应的工程师联系。

    谢谢、

    Hareesh。