Other Parts Discussed in Thread: LM25185
部件号: LM25185
尊敬的工程师:
使用 LT8309 作为反激式电源实现有源电池平衡、最大输出电压为 4V。 LT8309 的可调范围为 40%、这意味着最小电压为 2.4V。 实际上、它需要能够达到 2V 甚至更低的电压。 交叉参考搜索建议使用 LM25185。 是否推荐了更合适的型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen、
我回答这个问题的回答不正确;您可以发现、这个有助于开始: UCC24630 和 UCC24636 SR 控制配置指南
您可以在此处查看产品系列: 同步整流|德州仪器 TI.com
如果您需要更多帮助、可以从上面的页面创建提及任何 SR 控制器器件型号的新主题。 这可以与相应的工程师联系。
谢谢、
Hareesh。