This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:帮助设计电路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1643574/tps2121-help-designing-circuit

零件号: TPS2121

你(们)好

我正在设计备用电池系统。

IN1 是非常稳定的 12V 输入;这是主要的输入源。

IN2 是连接到升压直流/直流(输出电压为 12V)的电池。 该直流/直流稳压器具有负载断开功能、通常处于关闭状态(EN 低电平)。 由于这种负载断开功能、CP2 将达到 0V。

OV1 和 OV1 连接到 MCU、通过将两个 OV 引脚驱动为高电平来手动“关闭“TPS2121。

我的问题是、当尝试自动执行从 IN1 到 IN2 的切换时。

器件配置为 VCOMP 模式、因为 PR1 和 CP2 接地。

场景 1:
当 IN1 发生故障 (0V) 时、我希望它打开升压转换器、以便在 IN2 处将电池升压至 12V。 但是、设计这个逻辑时会遇到问题。 我当时考虑使用 ST 引脚和 MCU。 我可以就此提供建议吗?

image.png

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上可以使用 ST 引脚和 MCU。  

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth。

    我认为这会有一个问题。

    当 IN1 =正常时、ST 为高电平、MCU 关闭直流/直流转换器
    当 IN1 = 不良时、ST 也为高电平、MCU 关闭直流/直流转换器


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确的,但你想如何使用 ST 引脚和 MCU & DCDC 实现,你能解释清楚吗?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth。

    我很抱歉不清楚我的初始问题。

    TPS2121 连接至:
    1) IN1、用于稳定 12V 电源。
    2) IN2 连接到直流/直流的输出端。 电池的直流/直流升压电压范围为 3V 标称值至 12V。

    以下是我的设计要求:
    1) 直流/直流转换器必须关闭、除非 IN1 出现故障。 这可以防止在不需要电池时因热量而产生不必要的功率损耗。

    我认为已将 IN1 连接到 MCU ADC 引脚来读取电压。 如果 IN1 = 0V、则将直流/直流转换器的 EN 引脚驱动为高电平以开启升压。

    但是、如果这可以在没有 MCU 的情况下实现、我更倾向于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、不用担心。

    从 VIN2 的电阻分压器生成电压、将该电压连接到逆变器、该逆变器输出用作直流/直流转换器的使能端。 选择电阻分压器电阻、使直流/直流转换器仅在 IN1 不良时导通。

    谢谢、

    Hemanth.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth。


    1) 这是我所做的。 我设计了一个连接到 IN1 的晶体管逆变器。 集电极连接到 3.3V 电源轨。

    当 IN1 正常时、NPN 导通、 3.3V 短接至 GND、EN 将为 0V。
    当 IN1 不良、NPN 关断时、EN 将看到+ve 电压和升压导通。

    “你以为你赢了吗?

    2) OV1 和 OV2 是否需要像上面的原理图中那样使用下拉电阻器?

    谢谢、
    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 它看起来对我很好。

    2) 不需要。

    谢谢、

    Hemanth