Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5017, LM5168
器件型号: LM5169
主题中讨论的其他器件: LM5017、 LM5168
大家好、我有一个关于最小负载电流限制的问题。
LM5169 是否不适用于最小负载电流小于 100mA 的设计?
我要讨论两款器件 (LM5169 或 LM5017) 中的哪一款用于 Flybuck 转换器设计。
使用 LM5169 快速入门计算器时、我注意到一条注释、指出负载电流必须至少为 100mA。
但是、LM5017 快速入门计算器似乎并未提及此特定限制。
您能否澄清 LM5169 是否不适用于负载电流低于 100mA 的设计?
我想知道这是 IC 的硬性限制、还是建议在 Flybuck 模式下保持稳压。
我的设计规格如下:
输入电压 (Vin):20V 至 80V 直流
Vout1(非隔离式):15V / 2W (~133mA)
Vout2(隔离式):15V / 0.5W (~Ω 33mA)
鉴于这些规格、次级负载非常轻。
LM5169 和 LM5017 系列中的哪一款更适合该应用?
我期待着您的专业建议。