Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM
器件型号: BQ41Z90EVM
您好:
我正在使用 bq41z90EVM、因此难以完成学习周期。 在放电/充电周期期间不会发生 QMax 更新(周期标志)。 如果您能查看下面描述的条件和程序、我将不胜感激。
单元格信息:
-细胞类型: 18650 锂离子(基于 3200mA、NMC)
-配置:3S1P
参考文档:
- slua903.pdf
- slua848.pdf
学习周期程序:
(1) 将蓄电池放电至电量耗尽
-发送 GAUGE_EN 以设置[ITEN]= 1→Update Status 变为 04
-发送复位设置[RDIS]= 1
-放电直至达到 Term Voltage
-放电条件:0.5C、从 4.1 V 到 2.8 V
(2) 放松至少 5 小时
-完成后、[RDIS] VOK 和[RDIS]已清除、然后[REST]已设置
-->到目前为止、行为符合预期
(3) 将蓄电池充满电
-推荐: C/2→在 C/2 上执行
- VOK 充电开始时设置[BIOS]
-充电完成时设置[FC]
-->这也符合预期
-充电条件: 0.5C,从 3.1 V 到 4.1 V
(4) 放松至少 2 小时
-完成后、[REST] VOK 将清除并设置[REST]
-预期:QMax 更新和[QMax]标志切换
-->问题:[QMax]标志不切换
-预期:更新状态更改为 05
-->问题:更新状态保持为 04、不会更改为 05
在步骤 4 中、由于[QMax]标志未切换、因此我认为学习周期在此阶段失败。
附加的文件:
- 1cycel.gg.csv :数据存储器导出后的额外放电到 CUV (2.8 V ),步骤 4
- Discharge.log.xlsx :记录步骤 1 和步骤 2 的数据
- Charge.log.xlsx :步骤 3 和 4 的日志数据(在“Sample“ 2601 ,[ REST]已设置,但[QMax]不切换)
请查看上述条件和日志、并告知可能阻止 QMax 更新的因素。
注意:
-在 DISCHARGE.LOG 中,AvgPow 在出院结束后变为–6553。 我担心这种行为。 这是否与问题有关?
此致、