This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:QMax 未更新/学习周期未完成

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644250/bq41z90evm-qmax-not-updating-learning-cycle-not-completing

器件型号: BQ41Z90EVM

您好:

我正在使用 bq41z90EVM、因此难以完成学习周期。 在放电/充电周期期间不会发生 QMax 更新(周期标志)。 如果您能查看下面描述的条件和程序、我将不胜感激。

单元格信息:
-细胞类型: 18650 锂离子(基于 3200mA、NMC)
-配置:3S1P

参考文档:
- slua903.pdf
- slua848.pdf

学习周期程序:

(1) 将蓄电池放电至电量耗尽
-发送 GAUGE_EN 以设置[ITEN]= 1→Update Status 变为 04
-发送复位设置[RDIS]= 1
-放电直至达到 Term Voltage
-放电条件:0.5C、从 4.1 V 到 2.8 V

(2) 放松至少 5 小时
-完成后、[RDIS] VOK 和[RDIS]已清除、然后[REST]已设置
-->到目前为止、行为符合预期

(3) 将蓄电池充满电
-推荐: C/2→在 C/2 上执行
- VOK 充电开始时设置[BIOS]
-充电完成时设置[FC]
-->这也符合预期
-充电条件: 0.5C,从 3.1 V 到 4.1 V

(4) 放松至少 2 小时
-完成后、[REST] VOK 将清除并设置[REST]
-预期:QMax 更新和[QMax]标志切换
-->问题:[QMax]标志不切换
-预期:更新状态更改为 05
-->问题:更新状态保持为 04、不会更改为 05

在步骤 4 中、由于[QMax]标志未切换、因此我认为学习周期在此阶段失败。

附加的文件:
- 1cycel.gg.csv :数据存储器导出后的额外放电到 CUV (2.8 V ),步骤 4
- Discharge.log.xlsx :记录步骤 1 和步骤 2 的数据
- Charge.log.xlsx :步骤 3 和 4 的日志数据(在“Sample“ 2601 ,[ REST]已设置,但[QMax]不切换)

请查看上述条件和日志、并告知可能阻止 QMax 更新的因素。


注意:
-在 DISCHARGE.LOG 中,AvgPow 在出院结束后变为–6553。 我担心这种行为。 这是否与问题有关?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    感谢您的答复。

    有完整的日志。

    e2e.ti.com/.../3821.Discharge.log

    e2e.ti.com/.../4010.Charge.log

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    当电池处于空载(空闲)状态时、AvgPow 变为 0、因此我再次重复充电和放电周期。 但是、QMax 仍然没有切换。

     

    如果需要任何其他数据、日志或测试条件、请告诉我。

    此致、