Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25751
由于 24V 电池和充电器之间的距离较长、我们需要考虑接线故障。 蓄电池电源接线将与连接到 FB 引脚 12 顶部电阻器的蓄电池电压连接分离。 蓄电池电源接线将始终连接。 在充电过程中、如果与 R-TOP FB 电阻器的连接被机械切断、电池充电电压会发生什么情况? (FB 顶部电阻处于开路状态,已断开)控制器将处于什么状态? 当控制器处于吸附充电状态时、如果导线断开会发生什么情况? 控制器将处于什么状态? 当控制器处于浮动充电状态时、如果导线断开会发生什么情况?
连接到 FB 的顶部电阻器上的接地短路会发生什么情况?